This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TI 8168EVM + EIO 用RDK里面的cap_dis demo,可以采集到视频但是HDMI没有输出



大家好,

我用TI 8168 evm +eio卡来采集7002传到VIN0口上的720p视频。

视频源是720p30

配置7002脚本用的是720p60来配置的

每次运行完load.sh脚本后 HDMI显示器都会亮,虽然是黑色什么都不显示,但是不是没有信号

运行demo时候,HDMI显示器就直接提示NO INPUT SIGNAL,然后就直接自动关闭了

运行demo是按I 可以看模块的状态,发现capture模块式采集到了数据了的,field一直在增加

也可以到e2e.ti.com/.../326270.aspx这里看我上传的link代码和log

请问这个是什么原因啊?