在C6678l上测试单核的性能,在单核运行情况下测试视频解交错算法的性能,耗时大约30ms,但是我在368上运行的耗时大约19ms,这个差距怎么这么大,理论上在C6678上的时间不应该这么长的,大概是什么原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在C6678l上测试单核的性能,在单核运行情况下测试视频解交错算法的性能,耗时大约30ms,但是我在368上运行的耗时大约19ms,这个差距怎么这么大,理论上在C6678上的时间不应该这么长的,大概是什么原因?
您好 您需要配置PLL,具体你可以参考TI PDK中的例程,或者EVM板配套的GEL文件里都有详细的配置过程
你好,问下PDK中的例程在哪个目录下?这个目录(C:\Program Files\Texas Instruments\pdk_C6678_1_0_0_9_beta2\packages\ti\platform\evmc6678l\platform_test)是例程的目录吗?
配置CPU的主频不是在gel文件中配置的吗?
您好,
请在配置target configuration 时选择CCS安装路径下的gel文件,其中包含CPU、DDR等的配置。关于板子的测试请参考www.deyisupport.com/.../4899.aspx 关于CCS的介绍及helloworld例程。
gel文件路径:ccsv5\ccs_base_5.0.3.00023\emulation\boards\evmc6678l\gel,根据CCS的版本变化路径名字有所变更。
弱弱的问下,helloworld例程的CPU频率配置为多少?我运行for( i = 0; i < 1000000; i ++ );需要9002273个时钟周期,也就是说CPU的频率没有达到1.25G呀!
您好,
CCS自带的gel文件中配置CPU主频1GHz,但我想给CPU主频配置到1.25GHz,请问应该怎么修改gel文件?
能否给个具体的配置例子?
谢谢!