1. PDK例程中loopback置1后的内部短接结构是什么样子的。 是不是简单的将port0~3口的收发分别短接。软件上的loopback和在外部直接将AMC接插件上的TX和RX引脚短接是否效果完全相同。
2.我想测试一下SRIO的外部短接,可不可以直接将port0的收发短接 其他的123都各自短接。外部短接后,测试例程上除了Peripheral Settings Control Register (PER_SET_CNTL)Loopback位置0,还需要改什么?
3.控制多端口的传输模式 (1X 2X 4X),需要在哪修改,改哪几个寄存器
4.我想将6472的开发板(2个1X 端口)和6678开发板(4个1X端口)对接进行测试,是否可以直接把两个板卡的PORTX0~1,RX0~1飞线对接,需要注意那些问题
5.测试程序中Device ID号该怎么设置,是每个端口固定一个ID号,还是每个设备一个ID号,还是每个SOCKET一个ID号。