This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OMAP4430 DPI接口根据EDID信息显示问题



您好! 我们将OMAP4430的DPI输出接到一颗HDMI的桥接芯片上,想与原生HDMI做到双显示,每个接口根据所接显示屏EDID信息各自输出最优的分辨率。目前我只实现了第一步,就是相同分辨率的双接口显示,分辨率都是与原生HDMI接口输出的分辨率一致。 下一步想实现DPI接口根据自己所接显示屏的分辨率输出。 我通过ADB 命令行目前可以实现display的分辨率的改变,但是画面一直没有变化,比如画面是720P的,如果我将显示分辨率改为1080P,那么画面就只显示在左上角的一块儿。

我的问题是我怎么实现画面的upscale和downscale,是否涉及到overlay相关的,是否有相关的比较详细的对视频部分的说明文档。谢谢!

  • 您好!我的手机ME865是用的这款芯片。不过现在已经被我刷底包刷成硬砖了,办法是用JTAG来写程序让它启动起来。

    这款手机也具有HDMI输出的功能,其实你可以学习下的。