目前情况是:
做的一块Am3359的板,搭配TPS65910A。PCBA 测试 MPU/CORE,PLL等电压正常,晶振26MHz。
为了排除上电时序影响,上电后按复位(PORZ),测量MMC0_CLK, UART0_TX 都没有信号输出。说明CPU没有进到BOOT device LIST 选择。
补焊了CPU,另外也更换过CPU,可以部分排除虚焊的问题
请大家帮忙看一下,可能是什么问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
作者 Feng Dong 回复于 2012-1-19 0:25
请试试jtag连接,如果可以连上说明系统起来了,
如果连不上,还是先查查上电时序
--------------------------------------------------------------
谢谢!Jtag 连接,IR&DR 扫描错误。 我判断是CPU没有起来。
时序部分,我考虑,在上电之后,复位PROZ,时序部分的问题可以排除。
按下复位按键,板子电流消耗没有变化,是否可能芯片PLL或复位的问题。复位电平可以测量的,能够排除。
可否根据TRM中的initialization 章节,试试UART启动,看有没有什么信息,另外,请确认启动方式是否正确
Hi Feng Dong:
我这边在用AM3352的时候碰到如下的问题:
将BootConfig配置成 00000010从UART0启动,并通过串口下载spl和u-boot.img到内存中,可以正常运行。此时在u-boot下也可以访问Nand Flash。
但是我通过nand write命令将MLO和u-boot.img写入到Nand Flash的对应位置,并将BootConfig配置成00010010从Nand启动,此时单板上电后不停打印"CCCC",看手册应该是Nand Flash检测失败,又从UART0启动了。但是此时我的Nand Flash里的内容是正确的,在u-boot下也可以将Nand Flash里的内容读出来确认这点。
请教下这个有可能是什么问题呢?谢谢