hi ti
我们项目想在mcu2_0使能openvx host ,这样做之后A72 与R5F之间的ipc无法通讯,但是我们希望mcu2_0的数据能够传送到A72核,流程如下图所示:
问题:1)mcu2_0的数据如何给到A72?如何使能各个核间的IPC 通讯?
2) 在VISS出来的数据是否能够分成两路,一路在MCU2_0内部流转通过CSI2-TX输出,第二路给到A72部分做感知功能,感知功能会使用dsp的相关node,A72是否可以做到?
3)VISS 出来的数据是NV12,我们输入的是4个摄像头的数据,想拼成2*2的YUV422格式的数据给到CSI2-TX,需要使用哪些NODE节点来实现?