Hi Ti guys,
打算基于k2g做一个麦克风阵列,阵列相关算法采用“K2G_bf_rt”Project。从成本以及实用方面考虑,打算对k2g EVM的硬件设计做一些精简,去除一些非必要的功能硬件,比如HDMI接口和LCD显示等,只需要实现麦克风阵列的功能即可,处理后的信号像EVM那样通过DAC输出(后期可以考虑通过usb接口输出),请问一下,哪些EVM的哪些外围器件可以省略,比如外围有多种存储设备,NOR FLASH\EEPROM\SD卡、DDR3等?
另外,EVM的例程,采用的boot方式为MMC/SD boot mode,除此之外还有别的boot方式吗?boot程序怎样才能获得?
best regards,