This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

想请教几个SRIO的基本问题



各位专家好,关于SRIO我有几个疑惑,想请教一下各位:

1.让6678同FPGA通过SRIO进行通信,让6678做master,采用DIO的方式,当DSP发起NREAD和NWRITE时,调用的是什么DMA来完成数据搬移的?

2.利用srio_drv的API进行DIO操作时,好像只发现有Srio_sockSend_DIO这个API来发起NWRITE,那么NREAD怎么做呢?

3.为什么我下载的keystone STK例程里出现了源码缺失的情况啊?图中打感叹号的文件都不在压缩包里。

  • Lester:

                1      DIO方式使用的是SRIO硬件模块内置的DMA,不需要软件参与。

                 2     在STK包中有NREAD的使用例子,请搜索packet_type关键字。

                 3     这几个文件在软件包的common文件夹中。 您把这几个文件从工程中删除,再添加一下就可以了。