libflame库可以计算复杂的矩阵分解,同时TI公布了libflame库可以移植到C66X系列的多核中,我下载好了Libflame库的源程序,同时按照libflame的文档教程在windows下面编译得到的静态库,但是在CCS V5.3上面却没有用起来。
我在项目属性中的编译路径下添加了所有.h的文件,然后可以编译通过,但是我在link路径下添加了生成的.lib,link的时候报错:
#99923 Corrupt member header
不知道是什么原因?
请问一下:如果是linux下编译得到的.a库文件,可以在windows下面安装的ccs5.3中使用么?