大家好:
我现在在做基于DM365+ipnc2.6平台的数字液晶显示部分,以前做过模拟液晶屏的显示。以下是说明:
- DM365硬件平台+IPNC2.6软件平台;
- 需求输出格式RGB565;
- DM365的lcd controler支持RGB565的格式输出;
- IPNC2.6应用程序好像没有支持数字液晶屏的相关实现(可以自己实现,但是需要驱动接口);
- ti-davinci(linux内核和driver)下有相关的配置驱动(eg.logicpd_encoder.c对encoder的配置有一项为640*480的视频输出,da8xx_fb.c中实现了frambuffer驱动等等);
- 需求数字液晶屏为5寸,640*480。
以上是相关说明,但是现在不知道从哪里入手,如果现在平台内提供的代码能直接使用的话我需要做哪几部分?不能使用的话是不是要重新实现LCD controler的驱动以及对应的frambuffer驱动?请做过相关内容的大侠做一下指点!
谢谢!