Hi all:
大家好,我们目前正在开发一款ipc,用的是8127+ad9923a+icx274的方案,软件用的是appro RDK3.50
目前8127这边vo输出有了,但是图像严重偏紫并且有明显的类似干扰的竖条纹。
ad9923a驱动CCD输出模拟数据,然后做AD转换,通过AFE将12bit的Bayer数据送到8127的CPI/VPFE,然后8127处理后输出。
怀疑是否8127在iss/isp做 bayer转rgb的时候出了问题,8127的 iss/isp都不熟悉,已获取到相关文档但可能理解不到位,目前无法准确定位问题在哪里。
现在调IPIPE->SRC_COL源数据格式和IPIPE->RGB2RGB1寄存器会有颜色变化,但是都不能达到矫正颜色的效果。
有没有专家可以给点指导建议啊?
附件是我利用DCC工具抓到的RAW数据。