This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

THS8200输出图像出现溢出可以解决吗?



各位TI的技术大牛们,目前在使用THSH200遇到一个问题:24BIT RGB444输入YPBPR输出时,图像显示在监视器上有0.7CM的图像溢出(与播放器YPBPR直连显示器显示比较后发现),请问可以调节寄存器使图像不溢出吗?

另外目前输出YPBPR分辨率  1920x1080p@60   1280x720p@60    1920x1080p@50    1280x720p@50  都是有图像溢出(显示器四周都有溢出)

  • 请贴个图看看?

    colorbar管用吗?

    我看了下我们官方的寄存器配置好像不存在RGB-》YPbPr的情况

  • 显示器型号:DELL2410

    图片说明:1、此图为正常显示的图片分辨率为1920x1080P@60,全黑部分为显示器边框。

                 2、由于相机拍摄原因图片看起来视乎有条文(实际现场显示是没有条文的)

                 3、输入信号为FGPA按照VESA标准产生的时序(1920x1080P@60)。

    显示器型号:DELL2410
    图片说明:1、此图为溢出显示的图片分辨率为1920x1080P@60,全黑部分为显示器边框。
                 2、由于相机拍摄原因图片看起来视乎有条文(实际现场显示是没有条文的)
                 3、仔细观察图片四周的边框都没有了即可以判定有溢出
                 4、输入信号为FGPA按照VESA标准产生的时序(1920x1080P@60)。
    请问:1、官方好像不存在RGB-》YPbPr的情况?意思是不支持RGB-》YPbPr的模式吗(只支持YCBCR->>YPBPR而已)
            2、colorbar没有试过,因为没有参考价值。
  • 显示器型号:DELL2410
    图片说明:1、此图为正常显示的图片分辨率为1920x1080P@60,全黑部分为显示器边框。
                 2、由于相机拍摄原因图片看起来视乎有条文(实际现场显示是没有条文的)
                 3、输入信号为FGPA按照VESA标准产生的时序(1920x1080P@60)。

     

    显示器型号:DELL2410
    图片说明:1、此图为溢出显示的图片分辨率为1920x1080P@60,全黑部分为显示器边框。
                 2、由于相机拍摄原因图片看起来视乎有条文(实际现场显示是没有条文的)
                 3、仔细观察图片四周的边框都没有了即可以判定有溢出
                 4、输入信号为FGPA按照VESA标准产生的时序(1920x1080P@60)。

     
    请问:1、官方好像不存在RGB-》YPbPr的情况?意思是不支持RGB-》YPbPr的模式吗(只支持YCBCR->>YPBPR而已)
            2、colorbar没有试过,因为没有参考价值。
     
     
    由于直接不可以发图片所以就放在附件了,希望大牛们帮分析下!!!!谢谢了
    显示图片.rar
  • 的确手头没有RGB-》YPbPr的寄存器配置。您具体是用哪里得来的配置来做的?可以提供一份吗。

  • 我也是参照官方提供的配置写入寄存器的,只是增加了一个色彩空间转换而已(RGB->YCBCR).再由YCBCR-》YPBPR输出

    还有另外一个问题:VGA输出图像偏屏可以通过改变寄存器dtg2_hs_in_dly(7:0)的数值使图像整体向左移动,但是如果想要使图像向右移动?请问有可以调节的寄存器吗?

  • 另外根据官方的配置我把输入信号改为YCBCR444时输出YPBPR还是存在图像溢出的情况!!!!

    请问是我配置不对还是本身YCBCR输出就是存在图像溢出的情况?(寄存器对照官方提供的配置已经检查了3次,没有发现配置不一样的)!!!

  • 还有一点可能的原因,就是你接的电视/显示器

    有一种现象和你这个类似的,叫做overscan,有些电视和显示器是不能完整显示画面,或者具备这样的选项的。

    你可以更换显示设备尝试,或者在显示器上看看有咩有相关选项如 'overscan' "zoom", "fit", "scale", "dot to dot", etc... 

  • 图像显示溢出是显示器的原因!!!目前存在的问题:1、是两个图片的叠加处会有大概3个像素宽度淡淡的重影请问是由于什么造成的(目前是按照官方提供的配置参考进行配置的)。

                                                                                                     2、目前输出图像的灰度不对,在显示灰色的时候与VGA输出灰色的差距很大

    上面所提的两个问题都是YPBPR格式输出才有,VGA格式输出以上问题不存在。

    目前输入信号的格式是24BIT YCBCR444