Part Number: AM625
使用boot for uart 串口打印“”01000000011a0000616d36327800000000000000475020200100010001000100CCCCCCCCCCCCCCC"后用SecureCRT的xmodem传输官方镜像tiboot3完成后
Starting xmodem transfer. Press Ctrl+C to cancel.
Transferring tiboot3.bin...
100% 327 KB 7 KB/sec 00:00:45 0 Errors
此处等待好几分钟后又出现如下:
01000000011a0000616d36327800000000000000475020200100010001000100CCCCCCCCCCCCCC
发现如果用sdk自己编译出来的tiboot3传输进入后直接死串口再没输出:
Starting xmodem transfer. Press Ctrl+C to cancel.
Transferring tiboot3.bin...
100% 327 KB 7 KB/sec 00:00:45 0 Errors 再没输出
现在一直下载不了tispl.bin 不知道是不是硬件哪里有问题!