This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM8168平台vpss(M3)和video(M3)异常崩溃



Hi,大家好:

我们在使用DM8168平台作为视频采集,编码和TS流输出的任务。M3(VPSSS)和M3(video)经常异常崩溃,无任何日志输出;

【LINK 连接】

CAPTURE--->SELECT--->DEI--->MERGE(1)-->DUP---|(4路)-------------------------------------- |--->MERGE(2)--->ENC--->TS 输出

                                                                                                       |(4路)+---->SCLR(1:2)---->NSF--->个

【功能】

采集(9sii135芯片)HDMI4路信号(1080i),经过merge(1)后原先4路是按照1:1缩放进行编码输出,并对dup出同样4路经过sclr进行1:2进行缩放编码输出;

【现象】

1)刚刚开始整体通路没有任何异常,采集,编码和输出都正常;

2)跑了一段时间后,视频出现异常,无视频码率输出,但是声音编码输出正常;通过应用层打印各个核的状态,确认DSP和A8运行正常

3)A8 运行应用程序,DSP目前阶段没有运行任何算法。

4)程序日志通过串口输出,运行过程中没有任何异常日志。

【请教】

1)这个问题可能是什么方面引起的?

2)有什么比较好的方法去定位这个问题,目前没有任何日志,非常不好定位问题;

如果大家有其他好的建议,也欢迎提供,非常感谢!