问题描述:
手上两块板子,一个是BB-B,一个是自己lay的开发板,现在同样一个out,下载到BB-B中光标停在main入口处是OK的,但是下载到自己开发板就会出现问题。
具体情况是,CCS通过XDS100V2 connect自己的开发板,通过Gel 初始化成功后,并且通过gel中DDR两项测试。然后点击download,下载选中的out文件,此时右下角出现下载进度条,完成后,在Debug的对话框中显示Running的状态,但是没有执行code,
点击suspend后,显示如下:
问题如下,希望大家能指点方向:
1.下载完成后,自动Run的情况是什么原因引起的
2. 在BB-B下载时,光标停在main入口,地址位于DDR中,但是上图的地址不对,程序已经跑飞了??
3. 针对此种情况,需要重点排查哪些方面呢?‘
谢谢!