This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
completion code:这个很好理解的吧,就是文档注释里面的解释
context bit:这个就是LCB,还有一个概念,LTID,表示你发起的这次DIO操作到底是用的哪个LSU,这样你才知道去检查那个LSU来查询你发起的这次DIO操作的completion code,所以此意DIO简单的流程如下:
1.写LSU寄存器1-6
2.读LSU寄存器中的REG6的LCB和LTID
3.根据第二步的LTID知道自己使用的是那个影子寄存器
4.查询对应影子寄存器的LCB,当与第二步的LCB相同时,查询completion code标志,这个completion code标志就是你发起的这次DIO操作的结束标志
请问查询对应影子寄存器的LCB,当与第二步的LCB不相同,这说明什么?谢谢!