This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

6678 gmpy4指令



在进行GMPY4指令的时候,该指令受到两个参数的影响,一个是多项式,另一个是galois field。我想问一下,在具体指令执行的时候哪一个优先级高?还是同时作用?,另外galois field的格式是什么?例子中给出了galois field为256时的情况,我想问一下在这种情况下对应的寄存器里面是什么情况?

  • galois field  不是一个参数

    参数有两个,多项式和多项式的size,配置在GFPGFR寄存器

    GMPY4的功能如下:

    typedef struct _INT32X4U

    {

     uint8 lo1;

     uint8 lo2;

     uint8 hi1;

     uint8 hi2;

    } int32x4u;

    union reg32

    {

     int32    x1;

     int32x4u x4u;

    };

    int32 _gmpy4(int32 a,int32 b)

    {

     uint16 k,m,mask;

     int32 maxpower2;

     uint32 poly,c,ytmp[4];

     union reg32 a32,b32,y32;

     a32.x1 = a;

     b32.x1 = b;

     m = (GFPGFR >> 24) + 1;

     poly = (GFPGFR & 0xFF) | 0x100;

     mask = 1;

     /* zero out the tmp array */

     for(k=0;k<4;k++)

       ytmp[k] = 0;

     /* multiply the four sets of polynomials together */

     for(k=0;k<8;k++)

       {

         c = mask&a32.x4u.hi2;

         ytmp[3] ^= b32.x4u.hi2*c;

         c = mask&a32.x4u.hi1;

         ytmp[2] ^= b32.x4u.hi1*c;

         c = mask&a32.x4u.lo2;

         ytmp[1] ^= b32.x4u.lo2*c;

         c = mask&a32.x4u.lo1;

         ytmp[0] ^= b32.x4u.lo1*c;

         mask <<= 1;

       }

     /* divide each result by the generator polynomial */

     for(k=0;k<4;k++)

       {

         maxpower2 = 30-_norm(ytmp[k]);

         while(maxpower2 >= m)

       {

         c = poly << (maxpower2 - m);

         ytmp[k] ^= c;

         maxpower2 = 30-_norm(ytmp[k]);

       }

       }

     y32.x4u.hi2 = (uint8)ytmp[3];

     y32.x4u.hi1 = (uint8)ytmp[2];

     y32.x4u.lo2 = (uint8)ytmp[1];

     y32.x4u.lo1 = (uint8)ytmp[0];

     return(y32.x1);

    } /* end of _gmpy4() function */

  • GMPY4指令涉及到三个参数和1和寄存器:

    参数分别是src1,src2,dst

    寄存器是GFPGFR

    其功能是将src1和src2看做4个单独的8bit byte来执行。

    执行 dst = (src1.byten * src2.byten)% GFPGFR.poly

     

    备注:这里的乘和取余都是指伽罗华操作

  • 看了这段代码我有几点疑问:

    1._norm是什么?

    2.指令集给出的例子中1个是只给了polynomial没给size,另一个是给了size 没给polynomial。我想问的是没给的值是什么?

    3.a32.x4u是否就是将a划成4个8bit后的值。上述代码没有赋值就开始使用了

  • 寄存器里还有size呢!!

  • 1. norm 对应的就是指令NORM

    2. size和poly是GFPGFR寄存器的两个控制域。我理解两个例子的size和poly设置是相同的。即:GFPGFR的size设置成7,对应2^(7+1) = 256. GFPGFR的poly 域是0x1d,对应多项式0x11d.

    3. 是的

  • 我在6416里面GFPGFR的size设置成5, GFPGFR的poly 域是0x43,计算得到的结果不对。而且改变GFPGFR的poly 域对结果没有影响。不知道是怎么回事

  • 你好, 指令NORM 对应的具体实现 是什么样的? 还有一个问题,上边GMPY4代码中用到 30-_norm(ytmp[k]) , 这里的30 是为怎么得到的呢