在对接sensor过程中,sensor输出1920*1080的BT1120数据,WEB上面出现的图像如下图所示
但是使用DCC时抓取一帧YUV图像就变成如下图所示的样子
重新去抓取raw数据是下图的样子
使用YUVplayer播放YUV数据效果见下图
今天把图贴出来,请各位大神赐教为什么DCC显示效果和YUVPLAYER显示的不一致
是我的DCC还需要做其他配置么
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1. DCC抓取的raw,应该前后是一致的。所以可能是sensor输出不稳定或者采集不稳定
2. always 推荐用colorbar调试。请问用的什么传感器?是RDK里面有的么?
3. 你在DCC中打开是1080高度,YUVplayer里面是1000?
4. 请提供一下raw文件一起看一下
colorbar是图像传感器本身自带的一个调试功能,能够输出我的头像那样的彩条测试信号。你需要查看sensor手册搜寻有关colorbar,testpattern, cbar之类的关键字来设置。
从你提供的raw来看我感觉你的传感器输出和采集时序很可能是不匹配的。这还只是假设。
这里我有个疑问,就是IPNC RDK本身是已经支持了MN34041的,在ipnc_rdk目录下有指向MN34041的编译选项,可以设置MN34041的寄存器配置和DM8127这边的采集。如果你的硬件设计也是和参考设计一致,那么应该就是没有问题的。我们可以从这个去寻找一些不同点。
基于你提到你和其他平台对接过MN34041,那请问你是否是直接沿用了以前的寄存器配置?请按照IPNCRDK的寄存器配置来初始化sensor
你好,
你使用的是机芯么?给DM8127的输入看起来是YUV422的数据。
对于DCC工具,抓RAW就是ISIF的输出。所以就你的case,抓到的RAW数据应该更名为yuv,是YUV422的数据。
对于DCC工具,抓YUV就是resizer的输出。一般来说都是YUV420SP的格式。
Eason Wang,
据我了解,我们的硬件设计只有视频接口是依据我们sensor接口修改设计的,sensor输出YUV422的数据,支持内同步和外同步,
我们队RDK中的寄存器设置做过更改,具体如下
#ifdef IMGS_PANASONIC_MN34041
ipipe_reg->SRC_FMT=3;
ipipe_reg->SRC_HPS=0;
ipipe_reg->SRC_VPS=0;
ipipe_reg->SRC_COL = 0xE4;
ipipeif_reg->CFG1 = 0;
ipipeif_reg->CFG2 = 0x0E;
isif_reg->MODESET = 0x100c; //for YUV
isif_reg->CCDCFG = 0;
isif_reg->SYNCEN = 0;
isif_reg->CLDCOFST = 0;
rsz_reg->SRC_VSZ = 1079;
rsz_reg->SRC_HSZ = 1919;
rsz_reg->SRC_HPS = 0;
rsz_reg->SRC_VPS = 0;
rszA_reg->RZA_O_VSZ = 1079;
rszA_reg->RZA_O_HSZ = 1919;
rszA_reg->RZA_SDR_Y_OFT=0x780;
rszA_reg->RZA_SDR_Y_PTR_S=0;
rszA_reg->RZA_SDR_Y_PTR_E=0x438;
rszA_reg->RZA_V_DIF = 256;
rszA_reg->RZA_H_DIF = 256;
rszA_reg->RZA_DWN_EN = 0;
rszA_reg->RZA_DWN_AV = 0;
#endif
问过你们TI的一个master,他说我们配置看上去都正常,也是怀疑采样时序和传感器不匹配
但是你采到的这个图像素点是够的,所以时序上的问题比较难判断。
尝试一下isif_reg->CCDCFG = 0x10;
或者你看看MN34041是否能给像素时钟PCLK相位取反(或者移动),不然就DM8127上 ISP5_CTRL[22] PCLK_INV 给取反
你好,
你上传的RAW数据,我修改为yuv后缀,使用yuv工具配置YUV420 YUYV格式,可以看到和你web上一样的效果。
对于RSZ的输出,是YUV420SP,一般的YUV播放器支持的是YUV420P,所以颜色会有问题。
Chris Meng,
Thank you very much
使用DDC内自带的ITK YUV Player,配置1920*1080 YUV420 NV12打开图像正常,YUV420 420P和我手中的软件打开效果是一样的,最后两个YUV422的打开目前从DCC中抓到的yuv文件都显示特别小的一个白色小方块。
从目前调试的sensor抓取的raw数据按照你说的改为yuv然后用此软件四种格式播放,就全不能正常显示了。之前硬件有问题抓到那个raw你说能打开,我没有验证。
谢谢啦!
同时也感谢Eason给予的帮助