我是win7下装的ccs5.1。想熟悉一下C6678的一些相关东西。
以前没有隆过dsp和ccs,有两个问题请教一下:
1,我下了一个mem-test的工程,这个工程缺csl库,另外一个问题说需要安装一个m***库,但是我在下载页面只看到有linux下面的库,
这个怎么搞。
2,ccs5.1怎么设置软件仿真?
好吧,小白上路,不容易啊。谢谢。。。。。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi Yang,
C6678的MCSDK下载链接如下:
http://software-dl.ti.com/sdoemb/sdoemb_public_sw/bios_mcsdk/latest/index_FDS.html
这个MCSDK库里面包括了mem-test工程需要的CSL库。
关于CCS5.1设置软件仿真,您只要在配置文件*.ccxml中选择C6678的平台就可以了。
关于CCS的入门资料您可以在CCS的Help菜单中查看,也可以看这个论坛中的资源汇总帖。