A、芯片:DSP6670
B、硬件环境:TMDXEVM6670L开发板,仿真器是560v2
C、软件环境:CCS 5.3
在利用6670开发板调试BCP协处理器过程中,无线电标准选择为 WiMAX ,现将调试过程中的问题罗列如下:
1. 单独调试uplink 里的 SSL 子模块时,输出并非软比特信息,而是+127或-127,貌似是硬判决,WiMAX 标准下是否支持软调制?
2. 在 MOD 和 SSL 子模块中出现的 UVL 代表什么含义,rms 作为一个量化因子计算得出 UVL?
3. 在 ENC 子模块中,明确写明 SRC_CRC_EN=3 时,为 WiMAX 标准下编码进行加扰,可是在 uplink 流程中,却没有相应模块对 WiMAX 标准进行解扰(SSL 模块中的解扰只在 LTE 下有效)?
希望能够得到解答,非常感谢!