Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS
大家好!
这几天在做一个测试,需要将项目拷贝到mmcsd卡上上电自启动,我分别在beaglebone和ICE V1的板子上测试,一个成功了一个启动不了。
因此想请教下,是否对于sysbios的应用,需要在startware的bootloader上做些修改才行。一下是测试情况,请大家帮忙看看,谢谢!
1.Beaglebone的开发板,白色版的,使用的bootloader是用startware里的例程编译成的MLO,这个MLO可以成功启动任何不含sysbios的裸奔程序。当我试图用来启动sysbios的应用时,无任何反应。
2.ICE V1版的开发板,使用的bootloader是板载的spi存储器上的,即厂商出厂前烧录的启动文件,然后由这个文件引导到mmcsd卡上的应用程序,这种情况下,我的sysbios的应用可以启动并运行,都是正常的。
因此怀疑startware里的bootloader是否并不兼容sysbios?我们能否通过修改这个程序,用来启动sysbios的应用呢?
谢谢!!