目前我用dm368编码,通过网络送出去,网络接收端有两种:
1 通过dm368解码
2 通过PC的ffmpeg解码
测试时发现,由于网络存在丢包问题,可能会导致码流部分丢失.这种情况下:
1 pc解码的容错很高,在网络很差的情况下,依然能够得到比较流畅的图像.
2 dm368解码的容错很差,网络稍有丢包,就会解码错误,给不出buff,导致显示卡顿非常严重.
我大概看了一下解码的配置,其中有个closed loop mode和universal mode,其中closed loop mode缓冲3个buff,universal mode缓存10个buff,是不是buff缓存越多,可参考的数据就越多,容错就越好?
请问有什么思路,可以提高dm368解码的容错率?
非常感谢!