1.在SRIO_SERDES_LOOPBACK时,外部的端口TX与RX需要短接吗?如果短接会有什么影响?
2.在SRIO_SERDES_LOOPBACK debug模式,程序在Keystone_SRIO_wait_LSU_completion()函数中死循环,即LSU_state.LSU Context Bit与reg6.LCB,不相等,这说明什么?硬件坏了吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.在SRIO_SERDES_LOOPBACK时,外部的端口TX与RX需要短接吗?如果短接会有什么影响?
2.在SRIO_SERDES_LOOPBACK debug模式,程序在Keystone_SRIO_wait_LSU_completion()函数中死循环,即LSU_state.LSU Context Bit与reg6.LCB,不相等,这说明什么?硬件坏了吗?
1.SERDES loopback不需要短接外部管脚,通过配置在内部实现
2. 如果 context bit和 lcb不匹配,只是说明当前传输完成的complete code不是你当前传输那次操作,有可能是当前传输并没有完成就读取了CC码,所以CC有可能是前一次操作的
出现这种情况,大概是哪里出问题了?我用的是你们给你例程。
传输128字节,都等了2分钟了,uiCompletionCode始终不等于transfer->contextBit 。这怎么可能?