我是按照 Developer Guide 对 SD 卡进行分区,.txt 文档如下,
| File: uEnv.txt |
bootargs=console=ttyO0,115200n8 androidboot.console=ttyO0 mem=256M root=/dev/mmcblk0p2 rw rootfstype=ext4 rootwait init=/init ip=off bootcmd=mmc rescan ; fatload mmc 0 81000000 uImage ; bootm 81000000 uenvcmd=boot 但是 启动到kernel 的时候 Kernel command line 是这样的 [ 0.000000] Kernel command line: console=ttyO0,115200n8 root=/dev/mmcblk0p2 ro rootfstype=ext3 rootwait ip=none 请问是什么原因导致的??该如何修改?谢谢, 另外还有个问题 我的板子启动后一直打印 root@android:/ # [ 28.379282] init: untracked pid 325 exited [ 28.556780] init: untracked pid 329 exited [ 34.454188] init: untracked pid 332 exited [ 34.515079] init: untracked pid 334 exited [ 44.428124] init: untracked pid 338 exited [ 49.125667] init: untracked pid 344 exited [ 50.079104] init: untracked pid 348 exited 请问是没有屏幕的问题吗?如果不是该怎么解决?? 谢谢 |