您好,
新做的板子,I2C没有接E2PROM,EMIF 通过FPGA直连NOR,SPI 挂了NOR flash,现在想通过EMIF NOR BOOT ,我的问题是:
1:是否需要烧写IBL
2:如果需要烧写IBL,由于没有E2PROM,是否可以将IBL烧写在spi 连接的nor flash,此时我该如何强制DSP在EMIF NOR BOOT之前先运行SPI NOR 内的IBL,再进行EMIF NOR BOOT。
3:对于PG1.0 6678的评估板,将IBL烧写在E2PROM,有没有相关的文档说明评估板进行BOOT时如何做到强制让DSP先运行IBL,再跳转到相应的BOOT 方式
谢谢!