This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于拷贝dsp程序到ram的问题



/****************************************************************

使用sd卡启动

dsp程序的.out文件放在sd卡的fat32文件系统中

目的:将.out文件(COFF格式)解析后放入dsp的L2RAM中

********************************************************************/

方法:.out文件的解析,我是在网上找的一个程序里的,里面需要修改的部分只有读取文件的函数和我的不同。

问题:拷贝.out文件到内存后,打开dsp模块(dsp模块应该是打开了的),dsp程序没有运行

以下是我尝试解决时的东西

1,我在arm端进行调试,载入.out到dsp的L2RAM,然后查看了入口地址出的内存数据。然后arm从sd卡启动,ccs调试dsp端程序,查看了入口地址的数据。

      发现,前一部分的数据时相同的,后面就发生了变化,基本上没有想通了。

2,我想可能有两个原因,一是解析.out文件的方法不对,二是我的整体方法有问题。

3,请教:有没有什么好的方法拷贝dsp程序的,此外有没有什么文件讲解如何解析.out文件的呢?