MCSDK中IMAG-PROCESS的DEMO中的MASTER和SLAVE工程分别在主核和从核运行,现在我想用MAD工具包将其合并,将生产的IMAGE写入NOR中进行多核启动(我自己的DEMO已经实现NOR多核启动),合并成功,但是写入NOR后无法启动,有人用过MAD工具么?请高手帮忙啊。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
以core1的image为例,.rmd文件的内容是: core0.out -a // Output ASCII hex format -boot // Select boot mode -e _c_int00 // 指定entry point -order L // 指定data ordering是小端 ROMS { ROM1: org = 0x0400, length = 0x10000, memwidth = 32, romwidth = 32 files = { core0.btbl } // Specify output file names } ROMS directive类似于cmd文件的MEMORY directive。 用来定义target的memory map。ROMS directive的每一个line entry定义一个address range ROM1: org = 0x0400, --- 这个地址表示的是什么意思? length = 0x10000, memwidth = 32, romwidth = 32 -- 如果是EMAC boot,这两项可以不care,对吗?
这里没有明确说明“org = 0x0400, length = 0x10000”是哪里来的?是什么意思啊?