你好,我现在手上的板子是SEED-DVS8168DVR,下载器是XDS560Plus。CCSv5是能通过下载器跟DSP相连的,但是在下载程序的时候就报错类型不正确。请问:
CCSv5 如何设置编译选项下载DSP运行程序?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,我现在手上的板子是SEED-DVS8168DVR,下载器是XDS560Plus。CCSv5是能通过下载器跟DSP相连的,但是在下载程序的时候就报错类型不正确。请问:
CCSv5 如何设置编译选项下载DSP运行程序?
你好,
请问你的xds560plus是哪个厂家的?联系一下厂家问问是否该仿真器支持DM8168,是否需要特殊的驱动?
整套设备都在艾睿合众购买的。他们说是可以下载调试的,我问了他们说出现有问题,他们推荐到这里来问技工的。
你好,
请问DSP上你下载的是你自己编译的DSP的程序么?如果不是,请问你下载的DSP程序是什么?
A8上能正常运行程序么?
我下载的程序就是一个简单打印Hello World. 直接下载这个测试程序到A8上是能运行的。
还有一个问题就是,我在网上看有的人用DM647的时候,下载DSP程序有的加载了一些DSP的库,说是那些里面包含引用了一些DSP专用指令符号。如果我需要开发DSP上的程序的时候是否也需要添加什么DSP库?
具体增加什么DSP库取决于你的DSP程序,一般有用到CSL(Chip Support Libraries)和RTS (如:rts64plus.lib)。
alexhome69 说:我下载的程序就是一个简单打印Hello World. 直接下载这个测试程序到A8上是能运行的。
我直接使用的CCS上的Build project.选项,没有进行其他的设置。请问如何设置DSP编译器,重新编译。
谢谢。
你好,
请在创建CCS工程的时候,选择正确的DSP和编译器。