使用了AM3352設計了一平台,用來傳輸USB資料,在USB端接USB隨身碟,透過LAN傳輸到PC端,
硬體部份有A/B版,在B版的Layout將AM3352 DDR走線改短,
卻造成B版同時間Read / Write USB隨身碟,即會快速造成AM3352當機,
嘗試將DDR3降頻至600MHz,可以增加正常工作時間,但是仍是會當機
進行了TI Tool(CCS Debug)提供的AM335X DDR Tests中的"DDR_ataTransferCheck" & "EDMA"測試又都是Pass
1.測試了DDR Test pass,是否可以代表硬體部份(Layout / Power...)是沒有問題的呢?
2. DDR3調整參數,我們有用AM335x_DDR_register_calc_tool.xls進行調整,請問,需求為800MHz,但是使用的是1333MHz的DDR3,那設定參數要依那個為主?
3.AM3352當機,是否就一定是DDR介面才會造成,還是有其它可能性呢?
4.DDR3使用為Samsung : K4B1G1646E-HCH9,工作頻率800MHz,CL值在Register改設6,但是Tool 的DDR測試卻是Fail的?
5.硬體工作電源設定在OPP100,CPU工作頻率是否只要設定600MHz即可?跟DDR3工作頻率是否有關係?
是否可以協助確認上面問題點,謝謝.