This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM385使用DCC抓取RAW图片、YUV图片显示异常



大家好,我在使用DM385使用DCC抓取1080P RAW图片、YUV图片时显示异常,异常图片如下:

另外抓取的YUV图片在yuvPlayer中只显示一个小方格,不知道是为什么,请帮助分析一下,图片在附件中。

Userdata.zip
  • 你好,

    请问你从网页看到的图像是否正常?我想知道你的问题是工具使用的问题,还是sensor输出调试的问题。

  • 我还下载了关于DM8127的问题,他的问题图片我可以显示,虽然也跟他一样,上面有黑边,我使用16进制比较工具进行了比较,发现我的图片数据和他的开始部分的数据不一样,他的是81018101连续很长一段,我的开头一段全是00,接着是一段8080,然后一段杂乱数据,应该是图像数据,然后再一段8080,再接一段图像数据,这样循环。

  • 你好,

    YUV图像的大小似乎是1984x1112。请问你是否使能了TNF3?关闭TNF3,你应该可以得到1920x1080大小的图像。

    你抓的RAW数据源文件本身看起来就有问题,IMX136在的RAW数据宽度是10bit或者12bit,你给的数据里面都有大于12bit的。请问你对ITT server部分是否有做什么改动?

    你创建工程的时候是否填入了正确的分辨率等信息?

  • 请问创建工程时的参数在创建工程完成后就不能修改了吗?

    分辨率信息是按1920*1080填写的

  • 我把3NF关了,现在YUV的图片正常了,但是RAW数据还是不能正常显示,与贴子里发的图片一样。附件是新的RAW数据

    imx136_Date_03-04-2014_Time_16-27-49.zip
  • 你好,

    RAW数据不对,请问你是否修改过ITT相关代码?请恢复一下看看。

  • Hi,,chris,我试了几个之前的版本,抓取的数据仍然无法正常显示,请问能提供一份抓取正常的DM385 IPC 任意一款sensor 的raw数据供我对比参考吗?谢谢。

    我没有修改过这部分代码。我尝试了3.5版本,3.2版本,抓取的数据都不正常,因为目前手里只有这几个版本,另外就是appro修改过的程序了。

  • Hi,Chris,我在抓取raw数据时看到如下打印信息,里面有一处提示"REISZER OVERFLOW OCCURED: RESTARTING",请问这是正常情况吗?谢谢

    [host]  ITT Server: Connected to client

     [host]  ITT_Server: Recived Data 20 (20)
     [m3vpss ] Command 4 recived from HOST A8
     [m3vpss ] Requesing to dump the raw data
     [m3vpss ] [drivers/capture/src/issdrv_captureApi.c][Iss_captControl][4387]: IOCTL_ISS_CAPT_SET_DCCPRM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     [m3vpss ] RAW capture started to address bb484c80
     [m3vpss ]      ##################### REISZER OVERFLOW OCCURED: RESTARTING...############################
     [m3vpss ]  ( Iss_captControl, illegal IOCTL 0x20020006, 537001990 )
     [m3vpss ]  116142: CAMERA: Overflow detected on VP0, Total Resets = 1
     [m3vpss ]  116142: CAMERA: Overflow detected on VP1, Total Resets = 1
     [m3vpss ]  ~~~~~~ IssIsifFillDefaultParams, msb_pos 2, dcoffset_clamp_value 0x1f10 ~~~~~~
     [m3vpss ]  ~~~~~~ IssIsifParamsInitPreview, sdram_pack_fmt 1, msb_pos 4 ~~~~~~
     [m3vpss ]  raw data is ready to trasmit
     [m3vpss ] Trasmitting the raw data
     [m3vpss ] Transmitting chunk 0 bytes remaining = 4147200 from raw buf bb484c80

     [host] Got a new message

     [host] Response from M3 is : 1

     [host] Data to transfer = 1024000

     [host]  ITT_Server: Send Data 20 (20)

     [host]  ITT_Server: Send Data 1024000 (1024000)

  • 你好,

    resizer overflow说明ISS写DDR的时候拿不到资源了。

    请使用ipnc RDK 3.8里面的sys_pri.c,并且在文件系统的init.sh里面加上下面的命令来提高ISS访问L3的优先级,看是否能解决resizer overflow的问题。

    ./bin/sys_pri.out --L3-bw-reg-set ISS 3 3 100 2000&

     

     

  • Hi,Chris,我尝试了把L3的优先级提高,虽然没有resizer overflow的问题了,但是抓取的raw数据仍然无法正常显示,请查看附件帮忙分析原因。谢谢。

    asamplesensor_Date_09-04-2014_Time_11-13-07.zip
  • Hi,Chris,我增加了一些打印信息,发现raw数据和yuv数据在alg_itk_link_tsk.c和itt_capture.c中每间隔1024000个字节打印出来10个字节,这些数据都是完全相同的,是否可以证明数据传输没有问题呢?

    另外,我发现raw数据和yuv数据的大小都是4147200,即4050Kb,是不是没有正常的获取到raw数据呢?谢谢

  • 你好,

    请问你的memory map是否做过修改(cfg)文件?会否raw存放的地址被其他数据篡改了?

    RAW数据大小应该是width x height x 2 bytes

    YUV420SP的数据大小应该是width x height x 1.5 bytes

  • memory map我记得是没有修改过,如果修改过是否会影响web上的视频呢?web上的视频一直是正常的,而且yuv也是正常。

  • 你好

           这步我们已经改了,但是没有效果呀,有没有可能有别的原因呀。

           我们看寄存器,发现有个寄存器是RSZ_IN_FIFO_CTRL,这个寄存器的值是设置FIFO上下限阈值,设置这个寄存器有没有效果。

     

     

  • 你好

    这步我们已经改了,但是没有效果呀,有没有可能有别的原因呀。

    我们看寄存器,发现有个寄存器是RSZ_IN_FIFO_CTRL,这个寄存器的值是设置FIFO上下限阈值,设置这个寄存器有没有效果。