你好,最近需要新选型一款低成本的DDR3 芯片,CPU是AM335x,请问除了主频,位宽以外,还需要注意哪些参数? 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,最近需要新选型一款低成本的DDR3 芯片,CPU是AM335x,请问除了主频,位宽以外,还需要注意哪些参数? 谢谢
2Gb(128M*16Bit) 厂家和型号还未定,正在选型,有什么选型经验能和我分享一下吗?需要关注那些参数?
配置的话主要修改行列地址位宽以及bank数,可以参考我们的wiki:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_EMIF_Configuration_tips
16bit ddr3,我们都可以支持,唯一提醒的是,最好能购买大厂的ddr3,这样更稳定。
DDR3的默认工作频率是404M,和DDR3的容量型号没关系
Am335X的DDR3,最大支持 303-MHz 时钟,那要是我们选择400M或更高频率的DDR 会出现什么情况呢?
Am335X 的DDR3最大支持303Mhz,如果我们使用DDR400或更高频率的DDR, 会出现什么情况呢?
DDR本身物理特性可以到400MHz,或者800MHz,但使用ddr的时候,可以把控制器配置到303MHz,400MHz,这个是由控制器这边决定的,两个侧面了。
我们的AM335x的DDR3控制器EMIF,可以支持到400MHz。
请参考下面的连接进行配置:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_EMIF_Configuration_tips
http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_DDR_PHY_register_configuration_for_DDR3_using_Software_Leveling
EMIF 支持1GB 全部可寻址空间, 是不是可以理解为EMIF最大支持 1GB (8Gbit) 的内存阿?
在datasheet 161有写:
The JEDEC JESD79-3E specification defines the maximum clock period of 3.3 ns for all standard-speed bin DDR3 memory devices.
Therefore, all standard-speed bin DDR3 memory devices are required to operate at 303 MHz.
说明Am335x只支持303Mhz阿, 你说AM335x支持400MHZ怎么得出来的呢?
你有下过最新的datasheet吗,我们目前量产的PG2.1芯片已经支持DDR3 404MHz了
1,EMIF 支持1GB 全部可寻址空间, 是不是可以理解为EMIF最大支持 1GB (8Gbit) 的内存阿?
2,是不是DDR3必须端接VTT_DDR ,而DDR3L就不用端接VTT_DDR?
1.是的,1GB
2.DDR3和DDR3L都是一样的,如果是单片可接可不接,如果是2片及以上需要接,请参考最新datasheet的5.6.2.3.3.1