This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在用sdk6.0 2013.01.01版本的u-boot,烧写到nand flash 中以后,启动到一半,就卡在那里不动了
这是我的启动信息:
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
U-Boot SPL 2013.01.01 (Apr 04 2014 - 12:51:28)
enable_board_pin_mux
board_init_f start
>>spl:board_init_r()
spl_board_init
boot device - 65
CCxyzModem - CRC mode, 0(SOH)/357(STX)/0(CAN) packets, 3 retries
Loaded 363720 bytes
Jumping to U-Boot
image entry point: 0x80800000
就卡在这里
也怀疑是过ddr不稳定。不过由于我们用的BH-USB-560v2现在调试不了,JTAG的RTCK接地,出现-181的错误。
麻烦抽空看下ddr的配置。附件是使用的ddr的datasheet和根据TI官方给的计算公式计算出来的配置。
config_ddr(266, MT47H128M16RT25E_IOCTRL_VALUE, &ddr2_data, &ddr2_cmd_ctrl_data, &ddr2_emif_reg_data);
#define MT47H128M16RT25E_EMIF_READ_LATENCY 0x100005
#define MT47H128M16RT25E_EMIF_TIM1 0x0666B3D1
#define MT47H128M16RT25E_EMIF_TIM2 0x141E31CA
#define MT47H128M16RT25E_EMIF_TIM3 0x000001BF
#define MT47H128M16RT25E_EMIF_SDCFG 0x41804c22
#define MT47H128M16RT25E_EMIF_SDREF 0x0000081a
#define MT47H128M16RT25E_DLL_LOCK_DIFF 0x0
#define MT47H128M16RT25E_RATIO 0x80
#define MT47H128M16RT25E_INVERT_CLKOUT 0x00
#define MT47H128M16RT25E_RD_DQS 0x40
#define MT47H128M16RT25E_WR_DQS 0x00
#define MT47H128M16RT25E_PHY_WRLVL 0x40
#define MT47H128M16RT25E_PHY_GATELVL 0x00
#define MT47H128M16RT25E_PHY_WR_DATA 0x40
#define MT47H128M16RT25E_PHY_FIFO_WE 0x4C
#define MT47H128M16RT25E_PHY_RANK0_DELAY 0x1
#define MT47H128M16RT25E_IOCTRL_VALUE 0x18B
Parameters | Comments | ||||
DDR clock frequency | 266 | MHz | input maximum frequency you will use | ||
PHY_INVERT_CLKOUT | 0 | If (DDR_CK length) < (DDR_DQS length), then use 1. If (DDR_CK length) > (DDR_DQS length), then use 0. | |||
Trace Length (inches) | |||||
Byte 0 | Byte 1 | ||||
DDR_CK trace | 0.7 | input the average of DDR_CK and DDR_CKn traces. If you have two x8 memories, use the trace lengths for each corresponding byte. | |||
DDR_DQSx trace | 0.7 | x can be 0 or 1, corresponding to each byte. | |||
Intermediate Values (per byte lane) | |||||
WR DQS | 0 | 0 | these are just used for the calculations below | ||
RD DQS | 40 | 40 | these are just used for the calculations below | ||
RD DQS GATE | 59 | 40 | these are just used for the calculations below | ||
Register Values (in hex) | |||||
DATAx_PHY_RD DQS_SLAVE_RATIO | 40 | ||||
DATAx_PHY_FIFO_WE_SLAVE_RATIO | 4C | ||||
DATAx_PHY_WR DQS_SLAVE_RATIO | 0 | ||||
DATAx_PHY_WR_DATA_SLAVE_RATIO | 40 | ||||
CMDx_PHY_CTRL_SLAVE_RATIO | 80 | ||||
DDR_CK 和DDR_DQSx trace等长处理,PHY_INVERT_CLKOUT选择1时在串口启动时不能正常运行,选择0时可以 | |||||
|
请问您用的ddr是ddr2 还是 ddr3?
如果是ddr2,不需要做s/w leveling 参考这个 http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_EMIF_Configuration_tips
feng lin1 说:附件是使用的ddr的datasheet
1. DDR2不能工作在300MHz,最懂只能到266MHz, 这点您是对的,如果这个还是不稳定,可以考虑降频到133MHz,排除硬件layout的原因。DDR2也不需要s/w leveling。
2. 对于excel中的时序值,请不要用最小值,最好能留点余量。
3. 请参考 http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_EMIF_Configuration_tips#DDR_PHY_Control_Register 中,除了excel计算的寄存器的值,也请参考其他寄存器的配置。
谢谢!
已经按照您列出来的三点进行修改,不过还是一样的现象。
想问下有没其他方面可能导致问题发生的。谢谢
U-Boot SPL2013.01.01 (Mar 02 2015 - 16:19:02)
enable_board_pin_mux
after config_ddr
>>spl:board_init_r()
gpmc_init
timed out in wait_for_pin: I2C_STAT=0
musb-hdrc: ConfigData=0xde (UTMI-8, dyn FIFOs, bulk combine, bulk split, HB-ISO Rx, HB-ISO Tx, SoftConn)
musb-hdrc: MHDRC RTL version 2.0
musb-hdrc: setup fifo_mode 4
musb-hdrc: 28/31 max ep, 16384/16384 memory
USB Peripheral mode controller at 47401000 using PIO, IRQ 0
musb-hdrc: ConfigData=0xde (UTMI-8, dyn FIFOs, bulk combine, bulk split, HB-ISO Rx, HB-ISO Tx, SoftConn)
musb-hdrc: MHDRC RTL version 2.0
musb-hdrc: setup fifo_mode 4
musb-hdrc: 28/31 max ep, 16384/16384 memory
USB Host mode controller at 47401800 using PIO, IRQ 0
boot device - 5
nand flash
Debug: spl:nand -using hw ecc
file=am335x_spl_bch.c,func=nand_init,line=224
file=omap_gpmc.c,func=board_nand_init,line=694***************
Debug Found it file=omap_gpmc.c,func=board_nand_init,line=709***************
Load u-boot
file=am335x_spl_bch.c,func=nand_spl_load_image,line=185
Debug :spl_parse_image_header
Debug :spl: payload image: U-Boot 2013.01.01 for am335x boa load addr: 0x807fffc0 size: 351796
file=am335x_spl_bch.c,func=nand_spl_load_image,line=185
file=am335x_spl_bch.c,func=nand_deselect,line=241
Debug :Load u-boot 2
Debug: Jumping to U-boot
image entry point: 0x80800000
已经改回来了。
#define MT47H128M16RT25E_EMIF_SDCFG 0x41804e22
不过还是一样的结果。
有点疑惑,在串口启动的时候,spl进行的ddr2初始化已经成功,并且能通过串口下载u-boot.ing到内存,并启动,都正常。也能通过串口下载MLO和u-boot.img到内存,写入nand flash。这样不能说明ddr运行正常吗?如果说u-boot.img小,但是从nand flash启动,也是初始化ddr后拷贝u-boot.img到ddr并执行而已啊。
U-Boot# md 0x82000000
82000000: 56190527 1b78ca9f 7624f554 f45d0500 '..V..x.T.$v..].
82000010: 00008080 00000000 a797c1a5 00050211 ................
82000020: 6f422d55 3220746f 2e333130 302e3130 U-Boot 2013.01.0
82000030: 6f662031 6d612072 78353333 616f6220 1 for am335x boa
82000040: ea000014 e59ff014 e59ff014 e59ff014 ................
82000050: e59ff014 e59ff014 e59ff014 e59ff014 ................
82000060: 808001a0 80800200 80800260 808002c0 ........`.......
82000070: 80800320 80800380 808003e0 12345678 ...........xV4.
82000080: 80800000 0004e4cc 0004e4cc 004a0570 ............p.J.
82000090: 00055df4 0badc0de eb000556 e10f0000 .]......V.......
820000a0: e3c0001f e38000d3 e129f000 ee110f10 ..........).....
820000b0: e3c00a02 ee010f10 e59f03a8 ee0c0f10 ................
820000c0: eb0005ee e1a04000 e1a05001 e1a06002 .....@...P...`..
820000d0: e24f0098 e1500006 03a09000 0a000022 ..O...P....."...
820000e0: e1a01006 e51f3064 e0802003 e8b00600 ....d0... ......
820000f0: e8a10600 e1500002 3afffffb e51f0084 ......P....:....
U-Boot#
感谢Steven Liu的耐心回答
对于DDR的稳定性,您可以在CCS里面,打开memory browser,然后修改下0x80000000后的内存,看是否能修改成功。
这个可以初步判断DDR是否配置正确。
请问您的DDR做过了配置吗
我下午尝试了,在nand flash模式的启动情况下,MLO启动后,配置完ddr后,通过ccs下载uboot到内存,是可以正常运行的。
那应该是可以排除ddr的问题。应该是nand flash的问题。会不会是串口启动模式下,烧写uboot到nand flash时不正常?或者nand flash启动后,读nand flash到ddr出现问题了?
也就是说从NAND引导到MLO正常,MLO从NAND引导U-boot就不正常了,U-boot完全不能启动还是启动到某个位置停掉了?
在擦写NAND的时候有没有报什么错误?同时也请你检查下NAND的硬件部分。
进入U-boot 后,直接就进入data_abort那里。
擦写nand没有报错。
Device 0: nand0, sector size 128 KiB
Page size 2048 b
OOB size 64 b
Erase size 131072 b
U-Boot# nand device
Device 0: nand0, sector size 128 KiB
Page size 2048 b
OOB size 64 b
Erase size 131072 b
U-Boot# nand dump 0x0
Page 00000000 dump:
40 00 00 00 0c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 43 48 53 45 54 54 49 4e 47 53 00 00
ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
c1 c0 c0 c0 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
fd 7f 01 00 00 04 2f 40 14 00 00 ea 14 f0 9f e5
14 f0 9f e5 14 f0 9f e5 14 f0 9f e5 14 f0 9f e5
14 f0 9f e5 14 f0 9f e5 20 04 2f 40 24 04 2f 40
28 04 2f 40 2c 04 2f 40 30 04 2f 40 34 04 2f 40
38 04 2f 40 78 56 34 12 00 00 80 80 00 fc d0 3f
f4 73 01 00 88 2c d4 3f f4 73 01 00 de c0 ad 0b
7b 03 00 eb 00 00 0f e1 1f 00 c0 e3 d3 00 80 e3
00 f0 29 e1 10 0f 11 ee 02 0a c0 e3 10 0f 01 ee
68 00 9f e5 10 0f 0c ee 09 00 00 eb 16 00 00 eb
f1 03 00 eb 15 0f 07 ee 9a 0f 07 ee 95 0f 07 ee
48 00 9f e5 09 00 80 e0 10 0f 0c ee 1e ff 2f e1
1e ff 2f e1 00 00 a0 e3 17 0f 08 ee 15 0f 07 ee
d5 0f 07 ee 9a 0f 07 ee 95 0f 07 ee 10 0f 11 ee
02 0a c0 e3 07 00 c0 e3 02 00 80 e3 02 0b 80 e3
01 0a 80 e3 10 0f 01 ee 0e f0 a0 e1 0f 03 00 ea
00 04 2f 40 00 f0 20 e3 80 30 9f e5 30 40 2d e9
00 20 93 e5 88 10 92 e5 00 20 93 e5 2c 40 92 e5
00 20 93 e5 a8 c0 92 e5 00 20 93 e5 04 50 a0 e3
88 50 82 e5 00 50 93 e5 50 20 9f e5 20 50 95 e5
01 0c 55 e3 fa ff ff 1a a4 39 a0 e1 83 39 a0 e1
17 30 83 e3 00 34 83 e1 00 40 92 e5 1f 00 cc e3
01 00 80 e3 2c 30 84 e5 00 30 92 e5 07 10 81 e3
a8 00 83 e5 00 30 92 e5 88 10 83 e5 00 30 92 e5
20 30 93 e5 01 00 53 e3 fb ff ff 1a 30 80 bd e8
80 78 30 40 1c 31 9f e5 f0 40 2d e9 00 20 93 e5
90 20 92 e5 00 10 93 e5 68 50 91 e5 00 10 93 e5
80 40 91 e5 00 10 93 e5 84 c0 91 e5 00 10 93 e5
d8 10 91 e5 00 60 93 e5 04 70 a0 e3 90 70 86 e5
03 70 a0 e1 00 60 97 e5 d8 30 9f e5 5c 60 96 e5
01 0c 56 e3 fa ff ff 1a 32 00 50 e3 a5 09 a0 e1
80 09 a0 e1 17 00 00 1a 32 0c 80 e3 17 00 80 e3
00 50 93 e5 1f 40 c4 e3 01 40 84 e3 68 00 85 e5
00 00 93 e5 1f c0 cc e3 01 c0 8c e3 80 40 80 e5
00 00 93 e5 1f 10 c1 e3 01 10 81 e3 84 c0 80 e5
00 00 93 e5 07 20 82 e3 d8 10 80 e5 00 10 93 e5
90 20 81 e5 00 20 93 e5 5c 20 92 e5 01 00 52 e3
fb ff ff 1a f0 80 bd e8 fa 0b 80 e3 17 00 80 e3
00 50 93 e5 1f 40 c4 e3 0a 40 84 e3 68 00 85 e5
00 00 93 e5 1f c0 cc e3 08 c0 8c e3 80 40 80 e5
00 00 93 e5 1f 10 c1 e3 04 10 81 e3 84 c0 80 e5
00 00 93 e5 07 20 82 e3 d8 10 80 e5 00 10 93 e5
90 20 81 e5 00 20 93 e5 5c 20 92 e5 01 00 52 e3
fb ff ff 1a f0 80 bd e8 80 78 30 40 84 30 9f e5
30 40 2d e9 00 20 93 e5 94 10 92 e5 00 20 93 e5
40 40 92 e5 00 20 93 e5 a0 c0 92 e5 07 10 c1 e3
04 50 81 e3 00 20 93 e5 94 50 82 e5 00 50 93 e5
50 20 9f e5 34 50 95 e5 01 0c 15 e3 fa ff ff 0a
a4 39 a0 e1 83 39 a0 e1 17 30 83 e3 00 34 83 e1
00 40 92 e5 1f 00 cc e3 01 00 80 e3 40 30 84 e5
00 30 92 e5 07 10 81 e3 a0 00 83 e5 00 30 92 e5
94 10 83 e5 00 30 92 e5 34 30 93 e5 01 00 13 e3
fb ff ff 0a 30 80 bd e8 80 78 30 40 24 30 9f e5
02 20 a0 e3 00 10 93 e5 d0 20 81 e5 00 10 93 e5
28 20 81 e5 00 20 93 e5 28 20 92 e5 02 00 52 e3
fb ff ff 1a 1e ff 2f e1 84 78 30 40 10 40 2d e9
4b 0f a0 e3 5f ff ff eb 32 00 a0 e3 80 ff ff eb
5c 33 9f e5 00 20 93 e5 8c 10 92 e5 00 20 93 e5
9c c0 92 e5 00 20 93 e5 ac 00 92 e5 00 20 93 e5
04 40 a0 e3 8c 40 82 e5 00 40 93 e5 30 23 9f e5
70 40 94 e5 01 0c 54 e3 fa ff ff 1a ac 39 a0 e1
83 39 a0 e1 0f 39 83 e3 17 30 83 e3 00 c0 92 e5
7f 00 c0 e3 05 00 80 e3 9c 30 8c e5 00 30 92 e5
07 10 81 e3 ac 00 83 e5 00 30 92 e5 8c 10 83 e5
00 30 92 e5 70 30 93 e5 01 00 53 e3 fb ff ff 1a
dc 32 9f e5 03 2c a0 e3 00 30 93 e5 7c 20 83 e5
d0 32 9f e5 02 10 a0 e3 00 20 93 e5 e0 10 82 e5
03 10 a0 e1 00 20 91 e5 b8 32 9f e5 e0 20 92 e5
02 00 52 e3 fa ff ff 1a 00 10 93 e5 60 20 81 e5
03 10 a0 e1 00 20 91 e5 60 20 92 e5 02 00 52 e3
90 32 9f e5 fa ff ff 1a 00 10 93 e5 64 20 81 e5
00 20 93 e5 64 20 92 e5 02 00 52 e3 fb ff ff 1a
6c 32 9f e5 00 10 93 e5 0c 20 81 e5 00 20 93 e5
0c 20 92 e5 02 00 52 e3 fb ff ff 1a 54 32 9f e5
00 10 93 e5 dc 20 81 e5 03 10 a0 e1 00 20 91 e5
40 32 9f e5 dc 20 92 e5 02 00 52 e3 fa ff ff 1a
00 10 93 e5 20 21 81 e5 00 20 93 e5 20 21 92 e5
02 00 52 e3 fb ff ff 1a 14 32 9f e5 00 10 93 e5
03 00 a0 e1 08 20 81 e5 00 20 90 e5 00 12 9f e5
08 30 92 e5 02 00 53 e3 fa ff ff 1a f4 21 9f e5
00 00 92 e5 0c 30 80 e5 00 00 92 e5 00 30 80 e5
00 00 91 e5 00 30 80 e5 00 00 92 e5 08 30 80 e5
00 00 92 e5 04 30 80 e5 00 00 91 e5 04 30 80 e5
00 30 91 e5 04 30 93 e5 02 00 53 e3 fb ff ff 1a
b0 11 9f e5 00 20 92 e5 80 30 82 e5 00 30 91 e5
80 20 93 e5 02 00 52 e3 fb ff ff 1a 98 31 9f e5
01 10 a0 e3 00 30 93 e5 08 10 83 e5 80 31 9f e5
00 10 93 e5 b4 20 81 e5 00 20 93 e5 b4 20 92 e5
02 00 52 e3 fb ff ff 1a 68 31 9f e5 00 10 93 e5
30 20 81 e5 03 10 a0 e1 00 20 91 e5 54 31 9f e5
30 20 92 e5 02 00 52 e3 fa ff ff 1a 00 10 93 e5
40 20 81 e5 03 10 a0 e1 00 20 91 e5 40 20 92 e5
02 00 52 e3 2c 31 9f e5 fa ff ff 1a 00 10 93 e5
3c 20 81 e5 00 20 93 e5 3c 20 92 e5 02 00 52 e3
fb ff ff 1a 08 31 9f e5 00 10 93 e5 b8 20 81 e5
00 20 93 e5 b8 20 92 e5 02 00 52 e3 fb ff ff 1a
f0 30 9f e5 00 10 93 e5 ac 20 81 e5 03 10 a0 e1
OOB:
ff ff c8 b0 e8 12 b2 4a
63 70 83 0f c6 76 57 00
f8 9a 15 48 48 b3 16 1c
09 63 37 21 7a 00 1a a2
31 b2 77 78 03 62 81 94
40 6d 30 00 5a 46 ba 0c
68 5e c1 f2 1c 98 cb 5a
9a 00 ff ff ff ff ff ff
U-Boot#
你用的是我们TI的官方SDK 6.0吧,对于NAND这块的driver有没有自己改动过?
看你上面的描述,现在的情况是说,如果采用ccs load uboot的方法,是可以正常进入到uboot的命令行进行操作的。
但是如果是烧到的nand flash中,只能启动到MLO,无法进入到uboot,一旦进入uboot就出错是吧?
你的uboot.img是怎么烧写的?可以在uboot命令行中,先nand erase.chip,再nand write烧吗?
对,驱动没有改过。就只是修改了 gpmc_init()函数里面的
writel(0x00000200, &gpmc_cfg->irqstatus);
writel(0x00000100, &gpmc_cfg->irqenable);
是的,如果是串口启动模式,是能通过串口下载MLO启动,并下载uboot,并正常启动uboot。
在nand flash启动的情况下,在MLO启动完,然后我通过ccs下载uboot,也是正常的。
uboot.img烧写的话,是根据http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_U-Boot_User%27s_Guide#Boot_Over_UART 进行的。
也是正常没有错误提醒的。
下面是烧写操作命令和从nand flash启动uboot的信息。
U-Boot# nand erase.chip
NAND erase.chip: device 0 whole chip
Skipping bad block at 0x07e40000
Skipping bad block at 0x07fe0000
OK
U-Boot#
U-Boot# loadb 0x82000000
## Ready for binary (kermit) download to 0x82000000 at 115200 bps...
## Total Size = 0x00018205 = 98821 Bytes
## Start Addr = 0x82000000
U-Boot# nand erase 0x0 0x20000
NAND erase: device 0 offset 0x0, size 0x20000
Erasing at 0x0 -- 100% complete.
OK
U-Boot# nand write 0x82000000 0x0 0x20000
NAND write: device 0 offset 0x0, size 0x20000
131072 bytes written: OK
U-Boot# loadb 0x82000000
## Ready for binary (kermit) download to 0x82000000 at 115200 bps...
## Total Size = 0x00058fbc = 364476 Bytes
## Start Addr = 0x82000000
U-Boot# nand erase 0x80000 0x40000
NAND erase: device 0 offset 0x80000, size 0x40000
Erasing at 0xa0000 -- 100% complete.
OK
U-Boot# nand write 0x82000000 0x80000 0x40000
NAND write: device 0 offset 0x80000, size 0x40000
262144 bytes written: OK
U-Boot# CCCCCCCC
U-Boot SPL2013.01.01 (Mar 05 2015 - 16:15:44)
enable_board_pin_mux
after config_ddr
>>spl:board_init_r()
gpmc_init
timed out in wait_for_pin: I2C_STAT=0
musb-hdrc: ConfigData=0xde (UTMI-8, dyn FIFOs, bulk combine, bulk split, HB-ISO
Rx, HB-ISO Tx, SoftConn)
musb-hdrc: MHDRC RTL version 2.0
musb-hdrc: setup fifo_mode 4
musb-hdrc: 28/31 max ep, 16384/16384 memory
USB Peripheral mode controller at 47401000 using PIO, IRQ 0
musb-hdrc: ConfigData=0xde (UTMI-8, dyn FIFOs, bulk combine, bulk split, HB-ISO
Rx, HB-ISO Tx, SoftConn)
musb-hdrc: MHDRC RTL version 2.0
musb-hdrc: setup fifo_mode 4
musb-hdrc: 28/31 max ep, 16384/16384 memory
USB Host mode controller at 47401800 using PIO, IRQ 0
boot device - 5
nand flash
Debug: spl:nand -using hw ecc
file=am335x_spl_bch.c,func=nand_init,line=224
file=omap_gpmc.c,func=board_nand_init,line=694***************
Debug Found it file=omap_gpmc.c,func=board_nand_init,line=709***************
Load u-boot
file=am335x_spl_bch.c,func=nand_spl_load_image,line=185
Debug :spl_parse_image_header
Debug :spl: payload image: U-Boot 2013.01.01 for am335x boa load addr: 0x807fffc
0 size: 364476
file=am335x_spl_bch.c,func=nand_spl_load_image,line=185
file=am335x_spl_bch.c,func=nand_deselect,line=241
Debug :Load u-boot 2
Debug: Jumping to U-boot
根据你的log,标红的部分。估计是你没有正常完成的烧录uboot.img。 364476 byte的文件只烧录了262144byte。
U-Boot# loadb 0x82000000 --> Steven:这里是在load uboot.img
## Ready for binary (kermit) download to 0x82000000 at 115200 bps...
## Total Size = 0x00058fbc = 364476 Bytes --> Steven: uboot.img文件大小
## Start Addr = 0x82000000
U-Boot# nand erase 0x80000 0x40000
NAND erase: device 0 offset 0x80000, size 0x40000
Erasing at 0xa0000 -- 100% complete.
OK
U-Boot# nand write 0x82000000 0x80000 0x40000 --> Steven:这里开始往nand中烧录文件
NAND write: device 0 offset 0x80000, size 0x40000
262144 bytes written: OK --> Steven: 文件烧录部分的大小
U-Boot#
尝试解决方案:这里是NAND的layout:http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_U-Boot_User%27s_Guide#NAND_Layout
从0x00080000开始到0x002BFFFF都可以为uboot.img使用,建议你增加烧录的空间,比如
然后试试看,是不是就可以了?