This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

dm368的垂直方向消隐区



 各位专家:

                  我们在用368的时候碰到一个问题想咨询一下,我们前端用一块sii9125的芯片进行解码,输出yuv422的数据,16bit,逐行,内嵌行场同步和DE信号,在368这边配置为16位和bt656内嵌同步信号的方式,发现编码后的数据垂直方向的消隐区没有去掉,水平方向的消隐区则自动去掉了,请问是怎么回事?可以见下图,

垂直方向画了红线的就是消隐区,水平方向没有。

 

  • 368解码embedded sync信号,生成内部的HD, VD脉冲,与实际的行、列起始位置之间存在一个延迟。这个延迟可以通过改变VPFE的寄存器来补偿。也就是说,采集窗口的位置是可以调整的。像附件这种情况,需要向上方移动若干行。