This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

IBL 二次boot问题



hello,

我是用的是TMS320C6670的板子,查阅资料可以知道,现在的IBL二次引导支持nand boot,nor boot,TFTP boot,我想将自己的程序焼写进EEPROM里,请问是否能够进行二次boot?我该怎么去改呢?

thanks.

  • EVM上的IBL是烧写在I2C EEPROM上,首先执行IBL,根据管脚配置进行二次boot,这个过程IBL执行了flash程序格式解析及加载,这个过程相对比较复杂。

    由于在device ROM中已经烧写了相应的bootloader source code,如手册所述支持很多中memory boot及host boot,客户可以选择一种进行直接boot,不需要那么复杂,如果不能满足要求,要进行二次boot,可以通过I2C及SPI boot进行,如可以先一次boot启动EEPROM中的一段程序,然后可以可以根据需要将控制权交换给RBL或者完全有EEPROM种的程序控制。

  • Thanks,Andy Yin1,

    对于上一个问题的回答非常感谢,我已经成功使用IBL进行二次boot。请问怎样使用I2C进行EEPROM的一次boot呢?

    Thanks.