(1) 用hex6x.exe 对.out文件转换后重定位及初始化数据的信息还在吗?
(2) 将上述转换后的文件烧到Flash里后重新启动.不同区的代码与初始化数据是如何加载及初始化的?该启动过程与CCS加载out文件有区别吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
(1) 这些信息还在, hex6x转换工具只对initialized section进行转换。具体转换后的格式可以看汇编手册第11.13 Description of the Object Formats章节。
http://www.ti.com/lit/ug/spru186w/spru186w.pdf
(2) hex6x可以生成boot table表,ROM bootloader会根据boot table表的里定义的段首地址和段长进行数据搬移,boot table格式可以看上面的文档第11.10.1 Description of the Boot Table章节。
CCS .out文件会有调试信息,而hex文件没有这些调试信息。
1. ROM bootloader源代码可以通过仿真器去查看ROM代码,hex6x源代码没有提供。
2. AISgen工具生成的是AIS格式,有些boot mode只支持AIS格式,ROM bootloader会对AIS格式进行解析。而hex6x则不能生成.ais文件,只是hex文件或者bin文件,一些老的c6000器件ROM bootloader是不支持AIS格式,通常用hex6x生成boot table进行加载。
所以用AISgen还是hex6x看你用的哪款DSP器件以及哪种boot mode.