工程师您好!
我最近在做IPNC_DM368的相关开发,对于dm368的新板子需要烧写U-Boot和UBL文件,在UerGuide_IPNC_RDK_DM36x.pdf中说明新板子可以
通过CCS来烧写U-boot和UBL文件,但是这种方法需要使用仿真器,实在难以接受。
想询问是否有其他方便和高效的烧写方式?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工程师您好!
我最近在做IPNC_DM368的相关开发,对于dm368的新板子需要烧写U-Boot和UBL文件,在UerGuide_IPNC_RDK_DM36x.pdf中说明新板子可以
通过CCS来烧写U-boot和UBL文件,但是这种方法需要使用仿真器,实在难以接受。
想询问是否有其他方便和高效的烧写方式?
您好!
您确定可以在新做的板子上(没有u-boot的情况下)使用SD卡来烧写UBL和Uboot吗?
如果可以的话,您能否给一个详细些的说明呢?感觉不尽~
制作好SD卡启动文件系统,短接JTAG的JP2,会从SD卡启动,然后就可以烧写NAND了