This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

减少DM8168 的启动时间



大家好,我目前正在研究如何减少DM8168 启动时间的问题,我采用的是 NOR FLASH 启动。我发现了一个奇怪的现象,在EVM 板上使用\evm816x_BSL\evm816x\tests\vc_card\norflash 工程测得的NOR FLASH 读速度是 5 M/S ,而采用同样的GPMC 时序参数 : GPMC_CONFIG1_0 = 0x00001010; GPMC_CONFIG2_0 = 0x00101080; GPMC_CONFIG3_0 = 0x00020201; GPMC_CONFIG4_0 = 0x0f031003; GPMC_CONFIG5_0 = 0x000f1111; GPMC_CONFIG6_0 = 0x0f030080; GPMC_CONFIG7_0 = 0x00000C48; U-boot nor flash 读的速度仅有 1M/S .理论上通过增加 NOR FLASH 读的速度,是可以减少系统的启动时间的,不知道大家是否同意我的看法,或者和我有相同的测试结果呢?