This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

能否解释一下tcp3d例程中的dummy param set用法



各位专家,请教一个问题。我在看TCP3d的STK例子时,对dummy param set的使用不是非常理解。在我看来,似乎无需dummy set而是直接对incfg param set进行设置,然后手动触发效果似乎也是一样的。能否请专家解释一下,为什么这里需要使用一个dummy set?多谢。

  • dummy传输没有物理意义,但是通常有软件或者硬件意义。

    软件意义通常与link操作在一起,举个例子,比如dummy使用的是parameter A,然后link了parameter B,最后又link了parameter C,那么dummy搬移完成后,会将parameter B中的内容拷贝到parameter A,然后执行搬移,完成后又将parameter C的内容拷贝到parameter A,然后执行。这样最后完成之后,parameter B和C里面的内容没有改变(这样下次如果搬移同样的东西就不需要再赋值了)。如果你没有dummy操作,直接触发parameter B,那么意味你每次都要配置parameter B。

    硬件意义,比如VCP2,它就需要你使用dummy操作告诉它下面没有数据了。当然在TCP3d里面没有这个要求。

    因此,STK的原因应该是软件上的一种使用方式。