你好,
我现在在调试dm3730+tvp5158 2-ch行交织模式,有些问题请教下:
1、tvp5158接入了2路模拟摄像头,分别为ch1和ch2,现在寄存器配置了{0xB0,0x90},{0xB1,0x10},想问下0xB2,0xB3,0xB4,0xB5,0xB6,0xB7,0xB8,0xB9该如何配置,参考mcvip_tvp5158_dm365下的代码,发现在配置0xB2-0xB9之前,先配置了{0xFF,0x1},这个配置不是只配置了CH1么?CH2不用配置么?如果需要配置的话,应该怎么配置?
2、这种配置下dm3730下接收到的数据就是2路摄像头的视频数据混合在一起的数据么?通过行交织的混合数据该如何分离呢?有参考代码么,方便发给我么?11548328@qq.com
谢谢!