我的计算机操作系统winxp,以前安装的是CCS5.3,开发430、c5000、c2000使用一直正常。
最近因为要使用tiva,安装了CCS5.5,安装后发现新建CCS Project的窗口里,Advanced setting这部分里compiler version、runtime support library等都是空的,这两栏右边的下拉菜单里也是空的。于是无法新建工程。
CCS5.5安装前后试了3次,都如此。
第一次是从CCS5.3升级安装。
第二次把刚装的CCS5.5完全卸载,重启,然后重新安装。
第三次再次完全卸载CCS5.5,然后又卸载5.42.01.09 CCSv4,Blackhawk仿真器驱动,DSP bios 5.41.11.38 CCSv4。再重新安装。
应该如何把这些build工具找回来?