第一次接触C6670和DDR3,看文档里说地址有33位,不过我看6670上地址接线也就只有16根,就算DDR3行列地址复用,也算不出33位,想知道是怎么算出来的?
还有就是文档里说支持8GB地址空间,可如果按33位算不应该是8Gb吗? 所以我想问一下6670究竟能支持多大容量的DDR3?
最后还有一个问题,我现在想设计6670的一块板子,上面要加DDR3,由于使用内存条会比内存颗粒在布线以及电磁兼容性上更方便,就想用内存条。文档里好像直说了支持UDIMM形式的内存条不知道还支不支持其他形式的?
问的问题有点杂,表达的可能也不是那么清楚,还请多包涵,期待您的解答,谢谢!