请教各位大虾:
在阅读文档EDMA3 user's guide第三章关于Data Sorting的例子后,觉得有以下两个问题没有搞清楚,还请各位大虾给予帮助。
疑问一:
文档第二章中关于参数寄存器的解释中均提到the byte address offset,这句话如何理解,是否单纯指两个地址元素之间bytes差?
疑问二:
在寄存器配置表中,有【SRCBIDX的值为1,DSTCIDX的值为1】,但是从文档所给的各方面信息来看,我的理解是这两个寄存器的值应该与ACNT的值相同,也即为0004h,而不该是文档所给的0001h,也许是我对于这两个寄存器的理解有误,求教各位大虾。
谢谢!