This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

急,毕设求救。DM6446,SDRAM,load program的时候data verification failed



毕设挺着急的,烦请各位不吝赐教。跪谢了~~。
DM6446,只使用DSP。cmd文件中将各个段定义到SDRAM中。编译没有错误,但是然后load program直接提示data verification failed at 0x80000000(这是SDRAM的起始地址,也是.map中.text段的起始地址),主要就是.text始终无法成功,然后.cinit好像也无法成功。
ps:我把段定义在sram中,是可以编译,load program,并且运行的。可以sram实在太小了,不够用,所以才需要用SDRAM。

  • 你好,

    在load数据到SDRAM时,事先要对其初始化,请检查一下GEL文件中有没有初始化SDRAM?

  • 多谢您的回答。确实是gel初始化的问题。我启动CCS后,没有在选择后平台后修改器件的属性,应该在这时候加载GEL。我之前是打开DSP之后再load gel的,好像这样就起不到初始化作用。

    能否再请教一个问题:CCS怎么读入.dat文件。

    .dat文件是我用matlab生成的,生成时是按照CCS的格式要求的,里面存的是十进制的数组。我想把这些数在我的CCS里用起来,最好是能放进一个矩阵,但我不知道该怎么写这几句C语句。在网上看了不少,但都得不到准确解答,还请您帮忙。