C6670,MCSDK,AIF2 example,20M,LTE-FDD, 4x linkRate,
原始的工程是几个link上每个2 channel的,没有问题,
现在想改为 5M LTE-FDD, 2x linkRate,link0,这样是4个channel;
但是根据example更改了 linkRate(2),sampleRate(7P68),
data是DL,15bit,相关FFT长度等地方的配置都更改了,
但是无法正确收发数据,
测试情况 --
1. 好像4个channel的数据都集中到channel 0 发送和收到, channel 1某些情况下收到
channel 2、3无法收到数据;channel 0 的数据不正确;
2. ISR中pop descriptor,收到数据payload的长度不对,本来一个slot 7个symbol,第一个symbol长一点
其余6个symbol短一点,但收到的数据 是0~5是短的,第6个是长的;
不知道改为5M 2x linkRate 的,还需要配置些什么地方?
另外,
3. linkConfig[i].CpriPackMode是什么意思?example工程用的‘LTE_CPRI_1b1’,是什么意思?
4. linkConfig[i] 的“pe2offset”、“deltaOffset”、“piMin” 三个参数不解,没看懂手册,求简单解释
谢谢!