IMX122 sensor 怎样设置成I2c模式传输数据,I2C地址是什么,硬件管脚应该怎么接呢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
不能够配置成I2C的吗?如果只能配置SPI的,因为DM368的SPI引脚没有引出来》可以自己定义SPI驱动吗?
那么我用以前用来做I2C的管脚配置成SPI的,请问内核需要配置什么吗?
可以讲原来SPI内核的总线的IO口重新配置一下,设置成其他管脚,那么应该怎样设置呢?
谢谢!
按照手册将复用模式配置成GPIO模式,当然首先需要引脚支持GPIO模式。
以前的I2c管脚是GIO20 和GIO21还有GIO37能看到都支持GPIO模式,但不知道怎么配置,我用的是DM368的核心板,我是个菜鸟,请问应该怎么配置呢?
罗马非一日建成的,慢慢来。如果这些问题你都来这问,后面估计你能把这个论坛刷满了。去google吧。
提示下:有个mux的文件,或者你看TRM中有配置复用关系的寄存器。
谢谢!那我自己找找看。其实主要是文件找不到,应该是要配置IO管脚寄存器,但我找不到相应的文档,还是谢谢!