您好!
我们目前在使用XAM3517 CPU 搭载WinCE6.0R3 系统。用的是官方的BSP
但是目前用户测试情况很不理想,主要是WinCE下打开程序过慢。
应用程序为 C#编写的给予.net平台的应用程序 就是一个对话框,对话框里加载了一幅图片。
XAM3517为600MHz主频产品 打开程序时间10秒以上
同类产品 S3c2440 为400MHz主频产品 打开程序时间3-4秒
基于以上情况我也做了些排查。我发现中断服务例程中总有 37 和 77号中断频繁发生 大约每毫秒1次
platform\common\src\soc\common_ti_v1\common_ti\oal\omap_intr\Intr.c文件中OEMInterruptHandler函数中的RETAILMSG是我加上的。测试情况就是37 和 77号中断频繁发生。不知道是不是影像性能的所在。请协同分析解决。函数部分如下:
OEMInterruptHandler(
UINT32 ra
)
{
UINT32 irq = (UINT32) OAL_INTR_IRQ_UNDEFINED;
UINT32 sysIntr = SYSINTR_NOP;
// Get pending interrupt
irq = INREG32(&s_intr.pICLRegs->INTC_SIR_IRQ);
RETAILMSG(1, (L"++++++++wangbin+++++++OEMInterruptHandler(Irq %d)\r\n", irq));
irq = OALGPIOIntrHandler(irq); //Check if this is a GPIO irq. In so, then translate the irq number
2012-02-14
--------------------------------------------------------------------------------
From: 【王 斌 / Bin.Wang】
南京舜唐科技有限公司 技术部
地址:南京市江宁区天泉路15号 麒麟工业集中区(朗德科技园)4层
电话:+86 025-84303816/84303859 (813分机)
电话:+86 025-84195293/84195469 (813分机)
网站:www.shuntang.com.cn 传真:+86 025-84195429
邮编:210000 邮箱:wangbin@shuntang.com.cn