TI工程师:
您好。
收到您上次回复后我做了如下工作:(上次问题和回复详细见文后)
1.建立了一个例子程序,功能是将137上的某个GPIO口不断输出方波,在仿真环境下,测试程序运行正常。
2.按照你的回复,根据您提供的链接上网页上的方法,最终将这个例子程序的.out 文件转化成.bin文件。
3.137外挂的NOR FLASH 在CS2上,因此首地址空间为0X60000000,将bin文件固化在这个地方。
4。上电NOR FLASH legacy 引导方法,测量这个GPIO口,发现测量不到方波输出。
请问:这是什么原因呢?
TI工程师:
您好。
硬件环境是omap137 EMIFA 外接了一个NOR FLASH ,并且硬件上已经接死是16进制NOR FLASH 访问模式。
问题1:在这种硬件条件下,使用legacy NOR FLASH 引导模式,是否能够正确将程序加载L2RAM运行。
问题2:如果问题1成立,那么固化在 NOR FLASH 的二级boot应该是什么格式?.out格式可以吗?