我是基于论坛内工程师提供的SRIO例程进行程序修改的,但例程是非SYS/BIOS下的,所以要进行修改。在DSP接收FPGA端发送的Doorbell中断时,例程中是利用了CSL方法进行的映射与配置,我参考了很多关于BIOS下中断的配置资料,发现BIOS下对于中断的配置比较简单,并不涉及具体寄存器的配置,但与例程中复杂的程序一对比,我开始怀疑是否是我想的过于简单了?
我是这样进行操作的:
1.在main函数中申明了一个Hwi,对他进行了初始化;
2.建立了中断函数,跳转到Doorbell接收到后所要执行的函数;
我想请问:
1. 是不是不需要在建立asm文件?
2.是不是这样配置以后,就能将Doorbell中断直接映射到INT4(我选择的是INT4)?