HI,各位,
最近在调试6678在SYS/BIOS系统下使用IPC多核触发。我在裸跑的时候已经可以通过IPC使core0触发其他核了,但是在SYS/BIOS系统里面创建了一个task用于core0触发其他核,通过调试发现,core0已经正常的跑起来了,但是其他核并没有被触发 而跑起来。请问在这个问题中,还需要注意什么呢?
我在想SYS/BIOS的一个task是用一个while里面死循环的,说明一个task没调度的话是不会跳出的。但是core0的触发代码已经做好了,按理来说其他核会被加载上执行文件,请问这是什么情况呢?谢谢。