开发软件: CCS5.5
硬件: 启动方式设置为 MDBOOT[4:0]=000 10 即uart为第一启动方式
现象: 1、在usr模式下(程序加载后,查看CPSR判断模式)
设置MAINPLL时钟时,无法进入旁路模式。(即向MIANPLL_CTRL寄存器BP位写1,通过读取该寄存器状态,可知写入失败)
2、在system模式下(通过修改 startup.asm,跳过修改为usr用户模式程序)
支持设置MAINPLL、DDRPLL、VideoPLL、AudioPLL,通过CLKOUT2输出来验证设置值。
为什么时钟设置需要在系统模式下?